This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:为外部传感器的 CC3200配置 GPIO

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949054/ccs-cc3200-launchxl-configuring-gpios-for-cc3200-for-external-sensor

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们目前正在研究一个项目、该项目利用 CC3200 LAUNCHXL、该器件通过 Code Composer 上的 GPIO 连接到外部传感器。 我们在之前的一个项目中使用了 MSP430G2553,但意识到 CC3200的 GPIO 的格式/结构与 MSP 不同。 对于 MSP430、我们所要做的就是包含在内 我们可以访问所有端口和方向寄存器宏、但无法找到任何与 CC3200类似的内容。 我们已经对数据表、论坛和 SDK 进行了一些研究,但尚未找到配置 CC3200 GPIO 的方法来简单地切换引脚。 是否有人可以就如何做到这一点向我们提供任何指导? 示例将会很有帮助、非常感谢。 谢谢!