This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:禁用 WiFi 无线电/天线

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/949042/cc3220sf-disable-wifi-radio-antenna

器件型号:CC3220SF

我们最近在 CC3220SF 的其中一款产品中添加了 WiFi。 出于安全原因、我们的一位客户需要禁用 WiFi。

我已经阅读了 这里的类似问题。 遗憾的是、我们的项目使用一些 simplelink API (主要是文件系统)来存储系统数据、因此我们无法永久禁用 WiFi 处理器。 是否有任何方法可以禁用 WiFi 无线电/天线、同时还可以访问 simplelink API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果您在 WLAN 策略(sl_WlanPolicySet)中使用基站模式并禁用自动连接/快速连接、则打开 NWP (sl_Start)不会导致任何 WiFi/无线电活动。

    WiFi 将不会被禁用、但不会启用(除非您将从主机触发扫描或连接命令)、并且不会建立连接。

    BR、

    Kobi