This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120使用 AT 命令的最大速率

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/948708/cc3120mod-maximum-rate-using-at-command-for-cc3120

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

我有一个 FPGA、希望为它添加 WiFi 连接。 我计划在命令路上用作 FPGA 和 CC3120之间的接口。

使用 UART 或 SPI 可实现的最大传输速率是多少? 我希望 FPGA 到互联网的 WiFi 上传速度大约为2MB。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3120不支持 AT Command (只有 CC32xx 通过专用 MCU 应用支持 AT 命令)。

    通过 SPI 使用主机驱动器(假设 SPI 时钟为20MHz)、 最大应用吞吐量为 UDP:16Mbps–TCP:13Mbps。 在最佳条件下(在射频室内、而不是在真实的露天环境中)可以实现此数字。

    如您所见,保持2Mbps (=16Mbps)连接将非常困难。

    UART 的波特率限制为3M、与此用例无关。

    根据您的主机、您可能需要检查 WiLink 器件(www.ti.com/.../WL1837MOD)、该器件具有更高的带宽(但请注意、目前它主要与运行 Linux 的 MPU 集成)。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 根据我的理解、CC32xx 具有集成的应用 MCU、因此它支持 AT 命令、而 CC31xx 没有。 我是对的吗?

    您会建议哪种方法、因为我使用的是 FPGA、无法移植 C 代码中的主机驱动程序? AT 命令是否允许我同时执行 HTTP 和 MQTT?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对 cc32xx 正确无误。

    AT Commands 选项使您能够同时使用 HTTP 和 MQTT 客户端(请 参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru534)。

    BR、

    Kobi