This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:CC3200非操作系统二进制文件可以在 CC3220S launchpad 上运行?

Guru**** 2532880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/948883/ccs-cc3220s-launchxl-cc3200-non-os-binary-file-can-run-on-cc3220s-launchpad

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经为 CC3200实现了 CCS 非操作系统应用。

我可以在 CC3220S-LaunchPad 上运行相同的二进制文件(为 CC3200开发)吗?

如果是、请指导我如何继续执行相同的操作(步骤)

谢谢、此致、

Jasmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasmin、

    不能、您不能使用相同的代码。 您需要将旧代码移植到 CC3220。 SimpleLink (主机)驱动程序略有不同、使用了不同的外设驱动程序(drvierlib 与 TI-Drivers)、而 RTOS 层不同(与您的情况无关)。

    请阅读此 迁移指南

    1月