This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:将发送占空比限制为最大50%

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946459/cc3220moda-limit-transmit-duty-cycle-to-max-50

器件型号:CC3220MODA

大家好、

您能评论我的客户请求吗?

在5.3章中的 cc3220moda 数据表中、工作温度为85°C 但是、发送占空比必须小于50%、以防止自动保护响应。

我们希望在气候测试中模拟此要求。 因此、必须在不同的温度下设置不同的发送占空比。 尤其是在75°C 下、最大传输占空比为50%。

咨询我们的编程人员后、这很难实现、因为数据速率会波动并适应电池负载。

1.是否可以将发送占空比设置为最大值50%?
2.是否有软件或测试环境/文档可以在程序员无需编程的情况下使用?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我的同事会仔细研究它、尽快与您联系。  

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您可以使用本实验的无线电工具 GUI 来修改占空比。

    GUI 可从此 页面下载

    此处提供了无线电工具用户指南

    使用无线电工具、使用封包模式进行传输、并在范围设置为0的频谱分析仪上查看信号。 通过更改尺寸延迟、 您可以更改占空比。

    作为参考、我在过去已将11b 信号上的占空比修改为30%。 大小和延迟设置为400字节和12mSec。  

    希望这对您有所帮助、