This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:监管产品认证

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/945230/wl1837mod-regulatory-product-certification

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我们的客户正在使用 WL1837MOD (天线:W3006、 https://productfinder.pulseeng.com/product/W3006)开发其系统。 WL1837MOD 和 W3006已获得 FCC、IC、ETSI/CE 和日本 MIC (TELEC)的认证。 因此、客户了解他们的系统不需要重新测试射频认证。 是这样吗?

这意味着、根据以下 URL、客户认为他们的系统(WL1837MOD+ W3006)无需重新认证测试即可使用。 对于 FCC/ETSI 地区、客户应仅在每个国家/地区使用 FCC/ETSI 报告提交认证。 是这样吗? 如果您能与 我们分享专家对此的建议/意见、我们将不胜感激。

https://processors.wiki.ti.com/index.php/WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification#Countries_Accepting_FCC.2FIC.2FCE.2FMIC_Reports

然后、如果其他国家/地区接受 FCC/IC/CE/ETSI/MIC 认证、您是否会分享最新的国家/地区列表?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 PM、

    请您就这项调查提供建议/意见吗?  

    我很抱歉催促您、但非常感谢您的快速回复

    此致、Miyazaki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     宫崎您好、

    如果使用相同的天线、它们可以利用 TI 的认证来涵盖射频辐射/传导测试、但仍需要完成自己的产品级测试。

    我相信您所提到的链接上的国家/地区列表是我们最新的列表、但我可以进行仔细检查。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

    感谢您的澄清。

    此致、Miyazaki