This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:已迁移到带有 simplelink 4.10 SDK 的 HAP 插件4.10、现在未检测到 MFi 芯片。

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946877/cc3220sf-migrated-to-hap-plugin-4-10-with-simplelink-4-10-sdk-and-now-the-mfi-chip-is-not-detected

器件型号:CC3220SF

我有一个正在运行的现有 CC3220SF 系统、启动时它可以正确识别板载 MFi 芯片。 我已迁移到4.10 HAP 并结合4.10 Simplelink、现在启动时始终无法识别 MFi 芯片。 我返回到每个版本的3.30版本、并返回到正常工作的系统。 是否有任何关于可能发生的情况的提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    由于我们无法在公共论坛中讨论 HAP 问题、我将通过邮件与您联系。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 我仍然需要有关此问题的帮助、因为我仍然没有任何提示、为什么3.30版本的 SimpleLinkSDK+HAPPLUGIN 能够成功检测板载 MFi 芯片、而改用4.10版本的 SimpleLinkSDK+HAPPLUGIN 会产生无法检测 MFi 芯片的系统。 对 MFiAuth setDevice()的调用返回一个非零值,表示在较新版本中检测到 MFi 芯片失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有直接的电子邮件连接。 这不是 HAP 问题的论坛。

    BR、

    Kobi