This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:证书撤消列表

Guru**** 2568125 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/947167/cc3235sf-certificate-revocation-lists

器件型号:CC3235SF

您好!

 

我正在尝试了解如何处理证书吊销列表。 TI 证书库提供了一个通过证书目录吊销证书链的示例。 TI 文档中未提及证书吊销列表。

 

我们创建了一个不与证书目录建立链的 CA。 CA 对 MQTT 代理上的服务器证书以及服务器私钥进行了签名。 CA 证书位于 CC3235SF 器件上。 设备跳过域名验证并跳过证书目录验证。 它可以发布到 MQTT 代理、这是预期的。

 

现在,CA 撤消服务器证书并生成证书吊销列表。 我们如何向 器件提供证书吊销列表、以使其拒绝来自 MQTT 代理的连接?

 

我尝试将证书吊销列表附加到 CA 证书,并将该文件作为 CA 证书提供给 MQTTClient_connect()。 该函数返回错误代码-456。 器件不会发布到 MQTT 代理。

 

然后、我生成了一组新的私钥和 CA 签署的证书、并替换了 MQTT 代理上已撤销的证书和私钥。 当我希望器件使用有效的证书和私钥时、器件仍不会发布到 MQTT 代理。 该函数提供相同的错误代码。

 

谢谢、

Richmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richmond、

    目前、CC3235SF 不支持吊销列表。

    相反,您可以启用 OCSP (请参见 https://www.ti.com/lit/pdf/swru455中的通道7.5.7),或更新目录(假设根 CA 已撤销)。

    TI 目录是每季度更新一次的 SDK 的一部分、您可以使用此论坛请求在需要时撤消特定根 CA 证书。

    您还可以创建自己的目录(请参阅 https://www.ti.com/lit/pdf/swru547)。 当然、您需要使用 证书目录验证(您当前禁用的验证)来产生影响。

    BR、

    Kobi