This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MODA:是否有提取所有存储的配置文件的方法

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946689/ccs-cc3220moda-is-there-a-method-that-would-extract-all-stored-profiles

器件型号:CC3220MODA

工具/软件:Code Composer Studio

你好

当我在 AP 模式下使用开箱即用示例、并且计算机直接与其连接时。 除了从内置网页检索存储的配置文件中的 SSID 之外、swru455h 还指出、从 __sl_G_PN1到 __sl_G_PN7等器件令牌将逐个获得 SSID。

我们希望使用自设计的移动应用程序来取代用于传输配置文件的内置网页的角色。   有一种方法可以在单个 http post / get 中获取所有存储的配置文件、而不是使用器件令牌发送 http get 7次。

最棒的

周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有一个器件令牌可以一次性读取所有存储的配置文件。

    您可以创建由应用 MCU 处理的自定义请求并调用 sl_WlanProfileGet()。 此 API 还要求您迭代索引、但您可以将结果压缩为单个 Get 请求的任何格式。

    此致、

    Sarah