This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:LAUNCHCC3235MOD+CC3200AUDBOOST 的 UniFlash 连接问题(SLImageCreator.exe、bootloadererror)

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHCC3235MOD, CC3200AUDBOOST, UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946144/launchcc3235mod-uniflash-connection-issue-with-launchcc3235mod-cc3200audboost-slimagecreator-exe-bootloadererror

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200AUDBOOSTUNIFLASHCC3235SF

大家好、我正在使用 LAUNCHCC3235MOD (修订版 E2)+CC3200AUDBOOST (修订版3.0-A)并探索 Simplelink 音频插件(3.30.00.06)

使用 Uniflash 进行刷写时、每次单击"connect button"时、将 Launchpad 连接到 Uniflash 时始终失败、并将显示:

"操作失败:错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError、读取数据超时"、屏幕截图如下所示

在 CCS 开发(CCS 10)、CCS 调试和运行一些示例(有关配置的 WiFi 示例、cc32xx SDK 4.2)方面没有连接问题。

也尝试重新安装 Uniflash、更改为另一个 LAUNCHCC3235MOD/CC3200AUDBOOST、但 Uniflash 仍显示相同的错误消息。

但是、我能够在 Image Creator 中连接 launchpad (不带 BoosterPack)。
问题可能是什么、如何解决?

P.S.:SOP 跳线设置为010、J16设置为 VCC_BRD、所有跳线与 用户指南(SWRU548B)的第2页相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定。 我们看不到这种情况的任何原因。

    我将尝试检查、但现在请在没有 BP 的情况下对 Launchpad 进行编程。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    已尝试使用 I2S/i2c 的跳线和连接 BP 的电源。

    如果连接了 MASTER_RESET (在 CC3200AUDBOOST 上)、则 Launchpad 无法连接到 Uniflash。 断开连接后一切正常。

    也许我会弯曲 launchpad 上的 RESET 引脚。

    对于 Simplelink 音频插件(simplelink_audio_plugin_3_30_00_06)中的 WiFiAudio 演示(CC3235SF)、当前是否仅支持 PCM 且 Opus 尚不工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Opus 应该正常工作。

    BR、

    Kobi