This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:收发器模式 ACK 感测

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946242/cc3235sf-transceiver-mode-ack-sense

器件型号:CC3235SF

您好!

如果我们在两个单独的器件上打开了两个收发器套接字、其中一个在预先确定的通道上发送给另一个、那么如果启用了 ACK、如何与发送器进行通信?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    收发器模式下的802.11 ACK 旨在使器件能够与等待 ACK (当收发器处于 RX 模式时)的测试设备一起运行。  

    如果您使用收发器在2个器件之间进行通信、建议使用专有确认协议。

    您可以在传输后尝试调用 sl_receive 并过滤 ACK 帧。 但是、我不确定您是否会在发送数据后将其传入主机。

    同样、ACK 并不适用于此用例、您最好使用其他方式来确认接收。   

    BR、

    Kobi