This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:收发器模式 CCA 或 RSSI API

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946241/cc3235sf-transceiver-mode-cca-or-rssi-api

器件型号:CC3235SF

您好!

在收发器模式下运行时、是否有任何方法可以获取当前通道的 RSSI 或获取用于与 CCA 要求进行比较的值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 您可以读取接收到的数据包的 RSSI 和平均 RSSI (具有 RX 统计信息)、但无法根据规格执行通道评估。

    您可以使用启用 CCA 的 sl_sock_DGRAM 收发器类型。

    SL_Socket (SL_AF_RF、SL_SOCK_DGRAM、通道);

    BR、

    Kobi