This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:射频放置和路由更改

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/946170/cc3220mod-rf-placement-and-routing-change

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200MOD

大家好、

我们正在研究采用 CC3200MOD 的应用、该应用是在2016年设计的。 在创建设计时、我们采用了 launchpad/数据表布局建议。 我们对迁移到 CC3220MOD 感兴趣、并正在研究其中的一些差异。 该板已经通过认证、因此我们不需要进行更改、除非有必要。 查看针对射频输入/输出(引脚31)的 CC3220MOD 的建议布局、在第10.3.2节中、针对引脚周围布局的图10-3中列出了特定尺寸。 这与针对 CC3200MOD 的建议(第 10.5.1节、图10-2)不同。 为什么会这样做、有哪些优势? 是否需要进行此更改? 感谢您在这方面的帮助!

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    为了确保最佳射频性能、有必要更改以移除该引脚周围顶层的 GND 覆铜。 如果没有这种禁止、将导致性能下降。  

    此外、请参阅 CC3220硬件设计检查清单并选择"Migration-MOD"选项卡以查看 CC3200MOD 和 CC3220MOD 硬件之间的差异。

    BR、