This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:WiFi 通信

Guru**** 2539480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/945751/cc3235modasf-wifi-retrasmittion

器件型号:CC3235MODASF

您好!

我有疑问。

我购买 WiFi Air Sniffer 来检查 SimpleLink 和我的 PC/平板电脑之间的 WiFi 通信。

我处于工业环境中、因此存在很多电气噪声。

当我读取 WiFi 监听器日志时、我会看到许多通信。

我的问题是:转接次数是否有限制?

例如,在10次重传之后,SimpleLink 是否停止重新传输数据包?

是否有办法控制此转发限制号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    是的、在25个 TCP 重试数据包之后、我们的器件将停止尝试并返回错误到主机。

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以…… 但这是来自空中监听器的 WiFi 日志... 不是 TCP 日志...

    您会看到信标帧... 探测请求和 QoS 数据

    我看到有时 WiFi 重新传输数据包(您读取 R-flag)、例如请参阅 SN = 1191。