This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC3235SF:构建 TI 提供的 AT 命令源代码

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/945820/ccs-launchxl-cc3235sf-building-the-at-command-source-code-provided-by-ti

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我正在使用 C:/ti/simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07/source/ti/net/atcmd.中提供的 AT 命令库

如何构建 simplelink SDK 源代码并在发生任何更改时更新库?

对有关这方面的任何信息提供任何帮助,我们深表感谢。

谢谢、此致、

Subramanyan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Subramanyan、

    从 sdk_root\source\ti\net\atcmd\ccs 导入 atcmd 工程。 取消选中 Copy to workspace 以避免在编译时出现任何依赖项问题。 生成将生成新的库文件。  

    请记住、我们不建议客户更改 SDK 源代码、因为一旦修改、我们无法对其性能提供任何保证。  

    注:从工作区中删除项目时要小心。 由于您没有复制到工作区、它将从 SDK 中删除它。 仅当您尝试将其从工作区中删除时、才将其删除

    Jesu