This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:Azure IOT 插件示例 CCS 云加载失败

Guru**** 2811665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SIMPLELINK-CC32XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/964420/launchxl-cc3235sf-azure-iot-plugin-example-ccs-cloud-load-fails

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFSIMPLELINK-CC32XX-SDK

尝试使用 CCS 云将 LP_MONIT_DEMO 加载到 CC3235MOD Launchpad 上。  

获取以下错误:

然后尝试使用 Code Composer Studio 并导入项目... 相同的误差。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图像无法开机自检。

    错误:

    CCS Cloud

    无法完成请求

    错误:未找到 project-spec 导入文件:/mnt/tirex-content/simplelink_cc32xx_sdk_4_30_00_06/kernel/tirtos/builds/CC3235SF_LAUNCHXL/release/tirtos_builds_CC3235SF_LAUNCHXL_release_ccs_projectspec!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    Azure 插件4.10已通过 CC32xx SDK 4.10验证和测试。 请安装此 SDK 版本。 您始终可以在插件发行说明中找到合适的软件和工具版本。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、

    我正在使用您的云工具 dev.ti.com

    它显示了  

    SimpleLink CC32XX SDK Azure IoT 插件(4.10.01.01)

    已安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    云工具不是完整的开发工具、因此无法与不同的 SDK 版本配合使用。 您必须下载 CCS 的桌面版本。

    Azure 插件依赖于单独 CC32xx SDK 插件中的库。 您可以在此处安装: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC32XX-SDK/4.10.00.07

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您说的是、现在随 CCS 一起安装的最新 SDK (SIMPLELINK-CC32XX-SDK_4.30.00.06)不能与 Azure SDK 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    CC32xx SDK 4.30和 CC32xx Azure IoT 插件4.10的兼容性问题似乎是基于对 CCS 项目设置的更改。

    Azure IoT 插件基本上将 Azure SDK (您可以在源/第三方/azure-IoT-PAL-simplelink 中看到)与 PAL 层完美搭配、让我们的客户更轻松地进行开发。 您可以在插件 用户指南中找到更多详细信息。 Azure SDK 和 PAL 库不应受示例项目问题的影响。

    此致、

    Sarah