This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODSF:嵌入式编程工具和一些说明

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235MODSF, CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/945316/cc3235modsf-embedded-programming-tool-and-some-clarification

器件型号:CC3235MODSF
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3235MODS

大家好、团队、

我的客户正在寻找 用于 UART 编程的 CC3235MOD 模块的嵌入式编程工具、类似于 https://www.ti.com/tool/EMBEDDED-PROGRAMMING。 他们正在为 CC3235MOD SF 寻找相同类型的工具、而不是通过 Uniflash。

CC3235MODSF 数据表中提到32MB SPI 串行闪存、还提到"CC3235MODSF 基于 CC3235MODS 构建、除了256KB RAM 之外、还集成了用户专用的1MB 可执行闪存"。 您能澄清这两个回忆吗?

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    CC3220工具应与 CC3235配合使用。

    该映像已编程到所有器件的外部闪存中。

    在 S 器件中、MCU 应用程序映像由引导加载程序复制到内部 RAM 并从该 RAM 执行。 该器件的代码和数据总容量为256KB。

    在 SF 器件中,有一个额外的1MB 内部 XIP 闪存用于代码,整个256KB 可用于数据,MCU 应用程序映像将由引导加载程序(如果需要*)从外部闪存复制到内部闪存,并从内部闪存执行。

    *如果需要-意味着只有在外部闪存上标识新(不同)版本时才会复制 MCU 映像。

    BR、

    Kobi