This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:AWS:从云订阅设备

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965978/cc3220sf-launchxl-aws-subscribe-from-cloud-to-device

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

各位专家:

1) 1)我能够将数据发送到云。 现在、我要订阅服务器并从云接收数据。 如果有任何示例向我们展示了如何将云订阅到设备(基本上希望从设备接收数据到云)。

2) 2)我们如何从设备端了解服务器的连接/断开状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    您使用哪种软件解决方案连接到 SDK 中 MQTT 库示例的 AWS、普通 MQTT、TI 提供的 AWS 插件或 AWS FreeRTOS SDK?

    了解您使用的平台将有助于缩小问题的建议范围。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我正在关注此链接

    我现在可以连接、但我得到了

    SL_ERROR_FS_INVALID_TOKEN_SECURITY_ALERT 错误。 我的问题是、如果我们运行由 AWS 提供的 AWS 演示应用程序、那么闪存/sys/mcuflashimg.bin 映像需要根证书和私钥。
    请说明这一点、我们是否需要受信任根证书目录证书?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    您在程序中的哪个位置会收到 sl_error_fs_inval_token_security_alert 错误? 还是在 Uniflash 编程期间遇到该错误?

    出于开发目的、您只需使用随 SDK 分发的运动场证书来对 MCU 二进制映像进行签名。 在生产过程中,您需要从受信任的根 CA 机构购买代码签名证书,因为出于安全原因,您无法使用游乐场证书。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据您的回复、我使用了运动场证书、但现在我获得了该证书

    41 8880 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[ clientToken:0:**V2OTATEST01]
    42 8880 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[时间戳:1610081243]
    43 8881 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[ jobId:AFR_OTA-ota007 ]
    44 8881 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[协议:["MQTT"]
    45 8882 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[ streamname:AFR_OTA-f51cd2b1-2200-414c-a51c-72227136e047]
    46 8882 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[ filepath:/sys/mcuflashimg.bin ]
    47 8882 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[文件大小:389868]
    48 8882 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[文件 ID:0]
    49 8883 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[ certfile:tisigner.crt.der]
    50 8883 [OTA Agent T][prvParseJSONbyModel]提取的参数[ SIG-SHA1-RSA:f5ce298e9ea2e7206a9cf827fb81e7...]
    51 8884 [OTA Agent T][prvParseJobDoc]作业已接受。 正在尝试启动传输。
    52 8885 [OTA Agent T][prvPAL_GetPlatformImageState] xFileInfo.Flags = 0250
    53 8885 [OTA Agent T][prvPAL_GetPlatformImageState] eOTA_PAL_ImageState_Valid
    54 9653 [IoT_thread][info ][demo][9653] State:WaitingForJob Received: 1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    55 10653 [IoT_thread][info ][demo][10653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    56 11653 [IoT_thread][info ][demo][11653] State:WaitingForJob Received: 1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    57 12653 [IoT_thread][info ][demo][12653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 Processed:0 Doped:0

    58 13653 [IoT_thread][info ][demo][13653]状态:WaitingForJob Received: 1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    59 14653 [IoT_thread][info ][demo][14653]状态:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    60 15653 [IoT_thread][info ][demo][15653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    61 16653 [IoT_thread][info ][demo][16653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    62 17653 [IoT_thread][info ][demo][17653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    63 18653 [IoT_thread][info ][demo][18653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    64 19653 [IoT_thread][info ][demo][19653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    65 20653 [IoT_thread][info ][demo][20653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 Processed:0 Doped:0

    66 21653 [IoT_thread][info ][demo][21653] State:WaitingForJob Received: 1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    67 22653 [IoT_thread][info ][demo][22653]状态:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    68 23653 [IoT_thread][info ][demo][23653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    69 24653 [IoT_thread][info ][demo][24653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    70 25653 [IoT_thread][info ][demo][25653] State:WaitingForJob Received: 1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    71 26653 [IoT_thread][info ][demo][26653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 Processed:0 Doped:0

    72 27653 [IoT_thread][info ][demo][27653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    73 28653 [IoT_thread][info ][demo][28653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    74 28819 [OTA Agent T][prvPAL_CreateFileForRx]接收文件已创建。 令牌:1952007250
    75 28820 [OTA Agent T][prvPAL_GetPlatformImageState] sl_FsGetInfo 在/sys/mcuflashimg.bin 上失败(-10370)
    76 28821 [OTA Agent T][prvSetDataInterface]数据接口设置为 MQTT。
    77 28821 [OTA Agent T][prvProcessJobHandler]设置 OTA 数据接口。
    78 28821 [OTA Agent T][prvExecuteHandler]调用了处理程序。 当前状态[WaitingForJob]事件[ReceivedJobDocument]新状态[CreatingFile]
    79 28822 [OTA Agent T][INFO ][MQTT][28822](MQTT 连接20007790)订阅操作已计划。
    80 28823 [OTA Agent T][INFO ][MQTT][28822](MQTT 连接20007790、订阅操作20009e20)等待操作完成。
    81 29090 [pthread][SimpleLinkSockEventHandler 事件]:意外事件:2、套接字:0原因:0。
    82 29091 [NetRecv]错误:-452套接字接收失败。
    83 29653 [IoT_thread][info ][demo][29653] State:WaitingForJob Received:1 Queued:0 processed:0 Doped:0

    您能不能说为什么会出现此错误、现在我已经厌倦了发现此问题、我几乎在 Github、AWS 论坛和许多地方都看不到任何答案。 请对此进行澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    错误-452表示 TLS 会话已被云关闭、因为它解码为 SL_ERROR_BSD_ESECCLOSED。 我建议您查看云 AWS 日志、了解为什么服务器可能意外关闭了与 CC3220的连接。 云端是否有任何关于服务器为何关闭套接字的线索?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不知道为什么服务器关闭了套接字。 在我之前的代码中使用此关键字"sl_FsGetInfo Failed (-10370) on /sys/mcuflashimg.bin "进行搜索。 我在这里首先遇到错误、然后得到-452。 根据我的理解、首先在 sl_FsGetInfo、然后在 socket 上失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的建议和快速回复。 在我解决问题的艰难时期、您总是乐于助人。 这是一个政策问题。