This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL183x 低功耗->正常模式运行(使用 Variscite Solo SOM 模块)

Guru**** 2390710 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/963054/wl1831mod-wl183x-low-power---normal-mode-operation-with-variscite-solo-som-module

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

TI 朋友和家人、

我们的客户认为现有的 E2E 主题与 WL183x 低功耗->正常模式运行可能也与他们看到的行为有关。

一些人最初评论原来的帖子,但似乎从未最终关闭。

客户有兴趣了解我们是否有关于此特定主题(或一般主题)的任何其他信息或更新?  它们的额外输入如下:

 

当模块处于 ELP (低功耗)模式时、它无法在正常模式下恢复。

WL1831嵌入在3P Variscite SOM Solo 上。

整个系统 崩溃,需要“重置”才能再次工作。

对于应用、他们 使用2019年5月8日起的内核版本4.9.11。

 

再次欢迎任何评论或指示!

 

Ty、

是的



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    您的客户使用的是什么 FW 版本?  在一年半的时间里,FW 发生了许多变化。  这不是一个常见问题、许多客户都使用 ELP。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:  

    最新的驱动程序基于内核4.19。 有关详细信息 、请参阅随附的链接 https://www.ti.com/tool/download/WILINK8-WIFI-NLCP。 请告知我们客户是否可以更新到最新版本。  

    另外、让我们了解当前使用的驱动程序和固件版本。 这将有助于我们检查是否有针对 ELP 的特定修复、我们建议您进行更新。  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    首先感谢您的回复。  客户也可以对此主题进行评论、但同时我知道以下版本:

    ----

    主要应用 程序内核版本4.9.11、自2019年5月8日起

    Linux 4.9.11+g51803b094e57 armv7l

    Wlcore 版本为 R8.6SP1

    Wl18xx 驱动程序版本为8.9.58

     

    以下是辅助程序的信息:

    Linux 4.1.15-6QP+gf867967 armv7l

    Wlcore 版本为 R8.6SP1

    Wl18xx 驱动程序版本为8.9.11

    ----

    至少主要版本的版本大部分显示为当前版本。

    Ty、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、这个版本和驱动程序的使用年限大约为4-5年。  那么、这一问题只是最近才出现给客户?  我们需要查看固件驱动程序的兼容性、甚至知道它们是否可以仅升级固件。  通常、调试步骤将是查看它们是否可以在我们的后续版本中重现。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    您的评估是正确的、我完全同意您的意见。  虽然主应用程序的日期相对较旧、但它们仍来自4.9内核。  这似乎是刚刚向客户提出的、这使其不太可能成为软件问题(除非确实发生了变化)、也不太可能成为其他问题(可能已经发生变化、例如 PCB、组件等)。  本主题的一部分是帮助调查客户。  我相信他们很快会用自己的意见作出进一步的评论。  敬请期待。

    目前、我们主要想知道(1)其他人是否在上述第三方 SOM 的实施中遇到类似行为、以及(2)在 ELP 方案中遇到类似行为。  看来 ELP 方案应该可行,除非它们还应考虑新的修复办法。  也许正如您所说的那样、如果从他们的角度来看确实可行、他们将能够在以后的版本中重现。

    同样、客户应尽快提供额外的输入。  

    再次感谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris 和 Team 大家好、

    只需确认以下设置是否面临 Linux 崩溃(Linux 4.1.15-6QP+gf867967 armv7l;Wlcore 版本为 R8.6SP1;Wl18xx 驱动程序版本为8.9.11)。 美国设置

    到目前为止、我们尚未在最近的设置中观察到 Linux 崩溃(Linux 4.9.11+g51803b094e57 armv7l;Wlcore 版本为 R8.6SP1;Wl18xx 驱动程序版本为8.9.58)。 欧洲设置

    我们已经看到另一个 uer ()在欧洲设置程序(中的 WL18xx 固件版本为8.9.0.0.78)中非常接近(较新)的设置上也遇到了问题。 Wlcore 版本 R8.7_SP3和 R8.7_SP2。 内核版本为4.9.11)。

    那么,欧洲的设置是否面临与美国相同的问题似乎有很大的可能性? 那么,唯一的解决方案是在我们的应用中调出 ELP?

    BR

    http://indsaimg02v:8080/webnow/index.jsp?action=workflow&queue=213524%20(AP%20INVOICE%20APPROVER%20INTL)