This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:电源和连接

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/966874/cc3120mod-power-and-connectivity

器件型号:CC3120MOD

您好、E2E 支持、  

我有一位客户在 STA 模式下使用 CC3120MOD。  
该模块主要在具有相同 SSID (不同 BSSID)的不同接入点之间传输。  

他们提出了几个问题、  

  1. 电源效率- 在传输之间、CC3120MOD 将处于休眠模式、并且仅在需要 WLAN 连接和 IP 采集时才会提供 SL_Start ()命令、并且在传输后将执行 SL_Stop ()命令。  这是操作设备的最有效方式吗? (省电)。
  2. IP 获取和电流消耗- 在测量完全续订和机会续订之间 IP 获取的时间和电流的同时、客户报告相同的结果(大约150ms 的时间)。  发生这种情况的原因是什么? 由于在机会更新中、即使在主机发送"确认"信号之前、也应获取 IP。  
  3. 完全续订 IP 获取- 使用完全续订模式时,如果由于某种原因未获取 IP (例如 DHCP IP 地址池为空), 是否会初始化完整的 DHCP 进程(假设 DHCP 租赁设置大于1小时)
  4. 接入点存在识别-模块连接有两个阶段、即 WLAN 连接和 IP 采集、由于尝试连接(WLAN)时事件处理程序超时过期、它们使用软件2.5秒超时来包括这两个阶段。 当 AP 无法访问(例如,AP 已关闭)时,CC3120MOD 将等待2.5秒,然后再执行 sl_Stop()命令。  是否有任何方法/机制来检测是否存在 AP 以优化连接等待时间?  我意识到不同的 AP 可能具有不同的连接时间,但考虑到应用程序,最佳连接时间是2.5秒吗?  

非常感谢您的帮助!  

-眼睛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、请参见我的答案。

    1. 电源效率 - 在传输之间、 CC3120MOD 将处于休眠模式、并且仅在需要 WLAN 连接和 IP 采集时才会提供 SL_Start ()命令、并且在传输后将执行 SL_Stop ()命令。  这是操作设备的最有效方式吗? (省电)。

    Shlomi: 它实际上取决于周期持续时间。 如果持续时间较长、最好停止器件、但如果时间不长、最好进入 LPDS (睡眠)。 客户可以测试某些 AP、获得一组典型结果、然后确定最适合他的方案。

    1. IP 获取和电流消耗- 在测量完全续订和机会续订之间 IP 获取的时间和电流的同时、客户报告相同的结果(大约150ms 的时间)。  发生这种情况的原因是什么?  由于在机会更新中、即使在主机发送"确认"信号之前、也应获取 IP。  

    Shlomi: 如果您连接的 AP 也是 DHCP 服务器(在大多数情况下)、则会发生这种情况。 如果 DHCP 服务器和 AP 是同一实体、则 DHCP 请求的响应时间会很快。 如果 DHCP 服务器与 AP 位于同一网络(例如通过以太网连接)、则主要有效。

    1. 完全续订 IP 采集- 在使用完全续订模式时、如果由于某种原因未获取 IP (例如 DHCP IP 地址池为空)、 是否会初始化完整的 DHCP进程 (假设 DHCP 租赁设置大于1小时)

    Shlomi: 主机应在~6秒后收到一个未经请求的事件,警告无法检索 IP 地址。 但是,DHCP 过程在内部进行,因此,如果在某个时候您获得了 IP 地址,则主机应获取另一个 IP 获取事件。

    1. 接入点存在识别 -模块连接有两个阶段、即 WLAN 连接和 IP 采集、由于尝试连接(WLAN)时事件处理程序超时过期、它们使用软件2.5秒超时来包括这两个阶段。 当 AP 无法访问(例如,AP 已关闭)时, CC3120MOD 将等待2.5秒,然后再执行 sl_Stop()命令。  是否有任何方法/机制来检测是否存在 AP 以优化连接等待时间?  我意识到不同的 AP 可能具有不同的连接时间,但考虑到应用程序,最佳连接时间是2.5秒吗?  

    Shlomi:您始终可以扫描设备是否存在。 如果接入点已打开、2.5秒应该足以检测和连接、但正如我在上面提到的、DHCP 可能会因 DHCP 服务器所在的位置而异、因此很难分辨。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shlomi、  

    我一定会将信息传递给您!  

    非常感谢您的回答!  


    -眼睛