主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3100MOD、 CC3100、 CC3200
工具/软件:Code Composer Studio
此致
我正在 通过 Uniflash 3.4.1对 CC3100MOD SimpleLink 进行编程(我使用的是 CC3x 串行(UART)接口和器件 Wifi C3100)、但我需要使用批处理文件进行编程 、以实现自动设置和生产线目的。
有人可以为我分享一个示例。
谢谢
Gildardo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
此致
我正在 通过 Uniflash 3.4.1对 CC3100MOD SimpleLink 进行编程(我使用的是 CC3x 串行(UART)接口和器件 Wifi C3100)、但我需要使用批处理文件进行编程 、以实现自动设置和生产线目的。
有人可以为我分享一个示例。
谢谢
Gildardo
您好、Gildardo、
有一份用户指南介绍了如何使用 Uniflash 从 CLI 对 CC3100/CC3200进行编程、其中显示了 CLI 界面使用哪些命令:
https://www.ti.com/lit/swru558
对于批处理文件、我建议您查看此 E2E 主题、并尝试根据您的用例修改提供的批处理文件:
如果您需要进一步澄清或对在批次上下文中使用 Uniflash 有进一步的问题、请告诉我。
此致、
Michael