This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100MODBOOST:如何使用批处理文件对 CC3100MOD SimpleLink 进行编程?

Guru**** 1810550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3100MOD, CC3100, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/966420/ccs-cc3100modboost-how-to-programm-cc3100mod-simplelink-with-a-batch-file

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3100MODCC3100CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

此致

我正在 通过 Uniflash 3.4.1对 CC3100MOD SimpleLink 进行编程(我使用的是 CC3x 串行(UART)接口和器件 Wifi C3100)、但我需要使用批处理文件进行编程 、以实现自动设置和生产线目的。

有人可以为我分享一个示例。

谢谢

Gildardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gildardo、

    有一份用户指南介绍了如何使用 Uniflash 从 CLI 对 CC3100/CC3200进行编程、其中显示了 CLI 界面使用哪些命令:

    https://www.ti.com/lit/swru558

    对于批处理文件、我建议您查看此 E2E 主题、并尝试根据您的用例修改提供的批处理文件:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/597537?CC3200-CC3200-uniflash-command-line-programming-tool

    如果您需要进一步澄清或对在批次上下文中使用 Uniflash 有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Michael 的支持

    这个例子 是一个很好的帮助。 并解决了该问题。

     我想用一种可编程的方法来了解该过程是否已完成。有一些方法可以执行此操作或通过日志文件执行此操作?

    此致

    Gildardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gildardo、

    您可能需要通过输出进行解析、并确保使用 Uniflash 执行的所有操作仅返回成功条件。

    在示例脚本中、会检查错误级别值、但这可能起作用、也可能不起作用、具体取决于在遇到意外行为时 Uniflash 是否始终返回非零错误代码。

    此致、

    Michael