您好!
根据 swru455,扫描有3种类型。
我们的器件是可移动的、在移动时将从一个 AP 切换到另一个 AP。 使用间歇性连接模式。
AP (接入点)具有某些 SSID 和密码。
CC3120MOD 使用 SSID 和密码等写入外部闪存的配置文件。
当使用相同的 AP (第一次连接后)时、使用快速扫描(在连接扫描期间)、可选择连接时间。
当 CC3120MOD 切换 AP 时、执行完全扫描(连接时间约为3秒。 此值也用 swru455编写)。 即使是 AP 的 SSID、密码和射频通道也是如此。
问题是:
是否可以在预设的射频通道上进行连接扫描以提高连接速度?
如果我在首选信道上使用一次性扫描、并且在执行连接尝试(连接扫描)后、时间是否小于完整扫描时间?
此致、
Ilian