主题中讨论的其他器件: CC3120
您好!
Wi-Fi 模块 CC3120MOD 角色 STA。
与 AP 的连接类型-间歇性连接。
发送到 AP 的数据包- UDP
IP 地址- DHCP。
连接策略-自动_快速。
在 CC3120MOD 的初始化期间、STA 会从 AP 断开、扫描 会被禁用。
问题是:
当器件启动时、首次尝试连接和传输数据(从 AP 获取的 IP)需要更多时间(可能是因为之前断开 STA 的原因)。 首次成功连接"wlan"后、下一个连接速度非常快(由于内部算法)。
AP 的 DTIM 默认为-100ms。
设备可能超出 W-Fi 路由器(AP)的覆盖范围。
因此、IP 获取的代码等待示例2或1秒。 当存在 AP 时、这不是问题、但当 AP 不存在时、对于电池供电的器件而言、这段时间相对较长。
当获取 IP 的时间间隔小于1秒时、设备无法获取首次尝试或第二次尝试的 IP 地址。
哪个器件应该等待停止尝试连接到 AP 的最优超时是多少?
此致、
Ilian