This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关:通过 GSM 模块使用 OTA

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965285/tidc-ble-to-wifi-iot-gateway-using-ota-over-the-gsm-module

器件型号:TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT 网关
主题中讨论的其他器件:CC3200CC3220SF

大家好、  

这是客户请求、您能否告知:

"

在开发套件中、我们将 OTA 功能变为现实。

我们希望通过 GSM 模块使用此功能。 你建议什么?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我不是 WiFi 团队成员、但我将回答您的问题。

    CC3200器件上没有通过外部网络载波直接支持 OTA (例如具有 AT 命令的 TCP/IP 堆栈的 GSM 模块)。 您的客户需要自行实施所有措施。 他可以通过 GSM 为 OTA 创建完全独立的方法、也可以创建其他抽象层。 该层将连接到 WiFi 的 SL_ API 和 GSM 的 AT 命令。 具体的实施取决于所使用的 GSM 调制解调器的类型(例如,TCP via AT 命令、http via AT 命令或 PPP GSM 调制解调器与软件 TCP/IP 堆栈)。

    但选择 CC3220器件进行新设计可能会更容易。 在此器件上、完全支持网络抽象层 slnet。 这一层的主要原因是简化了有线和无线以太网器件(MSP432E4 <-> CC3220/CC3235)之间的移植。 并且应该相对容易地将这一层扩展到 GSM 调制解调器支持)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我们已经选择了 CC3220SF 器件。 那么、您能否详细说明您在下面的评论并参考一些链接/应用手册/文档等

    "但选择 CC3220器件进行新设计可能会更容易。 在此器件上、完全支持网络抽象层 slnet。 这一层的主要原因是简化了有线和无线以太网器件(MSP432E4 <-> CC3220/CC3235)之间的移植。 将这一层扩展到 GSM 调制解调器支持应该相对容易)。"

    此致、

    Anıl μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anıl、

    遗憾的是,我不知道有任何说明这种做法的文件。

    关键问题是、如果您需要仅通过 GSM OTA 或还需要通过 GSM 进行其他通信(例如 http、MQTT)。 第二个重要问题是 GSM 调制解调器的功能(它是否通过 AT 命令支持 TCP/IP、是否通过 AT 命令支持 http 等)。 此信息之所以重要、是因为它允许找到连接 GSM 层的最佳方式。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    GSM 模块支持 AT 命令(TCP/IP、HTTP、MQTT)。  GSM 可以进行 OTA。 它还将与 MQTT 通信。 GSM 可以使用 http 下载文件、并将其存储在自己的文件系统中。


    此致、

    Hamza

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    作为开发人员、您可以选择如何连接具有更高协议抽象的不同 TCP/IP 堆栈的两个器件。 您可以将两个堆栈保持分离、您可以将两个堆栈插入一个堆栈。 借助 CC3220SF 器件、您将拥有足够的资源(RAM 和 XIP 闪存)以实现这两种方式。 第一步、您应该了解如何在 CC3220上构建 OTA 和 MQTT。 之后、您可以确定最佳方法。

    1月