This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:lib诱 饵

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/966172/cc3230s-libdecodeqr

器件型号:CC3230S
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

我们正在研究与用于 QR 代码扫描仪的 MCU 广泛使用的“lib诱 饵式 qr”。 如果您有任何关于使用图像传感器进行 QR 代码扫描的参考/应用手册、无论是使用 CC3230还是其他 MCU、都可以了解。

 

此外、我们还介绍了用于 CC3200系列的 Launchpad。 建议为此电路板使用合适的摄像头适配器 EVK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    遗憾的是、我们没有参考使用 lib诱 饵图像库或 QR 代码扫描仪/解码器。 您将需要研究该库的依赖项和代码/存储器占用空间、以查看它是否适用于 CC3230上的256KB RAM。

    对于使用 CC3230的摄像头设置、有一个与 CC32xx 器件连接的 Omnivision 传感器示例可能正在使用:

    https://www.ti.com/lit/an/swra599/swra599.pdf


    不过、该解决方案主要是视频采集解决方案、可能超出了您的应用范围。 此外、本硬件指南还介绍了如何将摄像头模块与 CC3200连接: https://www.ti.com/lit/ug/swru384/

    如果您对该解决方案感兴趣、请在内部与我联系、我可以查看有哪些选项可与您分享该解决方案的详细信息以及进一步的技术指导。

    此致、

    Michael