你好。
我想使用 AWS 开发人脸识别系统。
AWS 似乎有"亚马逊确认"解决方案。
我们能否使用 CC3220简单链接 SDK 上传所需的人脸照片和其他信息以使用 Amazon Rekognition?
此致、
U-SK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我想使用 AWS 开发人脸识别系统。
AWS 似乎有"亚马逊确认"解决方案。
我们能否使用 CC3220简单链接 SDK 上传所需的人脸照片和其他信息以使用 Amazon Rekognition?
此致、
U-SK
您好!
这可能取决于以下几点:
(1) API 所需的接口方法是什么。 如果是简单的 HTTP 或 MQTT 连接、则 CC32xx 器件开箱即可轻松支持该连接。 如果 API 依赖于 CC32xx SDK 不支持的方法、例如 WebSocket、则需要在应用中自行实现。
(2)需要哪些客户端处理或逻辑。 CC32xx 具有一个具有256KB RAM 的80MHz ARM MCU。 它可以按照实时编码和解码音频的顺序执行一些处理、但无法执行诸如运行 Python 解释器或 Java VM 之类的操作。 在了解是否可以在 CC32xx 上使用 Amazon Rekognition 时、检查所需代码将非常重要
我建议您查看可用的文档、尤其是检查是否与 AWS FreeRTOS (开箱即用 CC32xx 上运行)有任何集成。 我们尚未在 CC32xx 上测试 Amazon Rekognition、因此我们不知道这是否可行、因此需要进行更多调查。
此致、
Michael