This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:用于 RTC 的外部电源

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/966030/cc3220s-external-supply-for-rtc

器件型号:CC3220S

大家好、  

这是客户请求、您能告知:

"

我们正在与设计硬件的朋友联系、我们遇到了问题、我们想要使用 CC3220处理器的 RTC 模块。 但我们看不到 RTC 模块的外部电源引脚、因此我们将从采用者那里为系统供电、我们希望日历即使能量消失也能正常工作、 RTC 模块的电源引脚在 RTC 模块中是独立的、我们在这里安装了一个外部电池、但我们在 CC3220中看不到该引脚、我们如何连接 RTC 的电池电源。 。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 器件没有用于 RTC 备份的单独引脚。 对于此类用例、最好使用由纽扣电池供电的外部 RTC 电路(例如 I2C)。

    1月