This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220MOD:使用 CC3220MOD 模块对定制板进行编程

Guru**** 2594630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965289/ccs-cc3220mod-programming-the-custom-board-using-cc3220mod-module

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   在我之前的主题中 、正如 Jan D 和 Rizwan Murji 所建议的那样、CC3200/CC3220适用于2层 PCB、一层应使用模块来实现2层 PCB。

我有 LAUNCHCC3220MODASF 和 CC3220MODSF 示例模块,我们已经为 CC3220MODSF 模块制作了定制板,但现在可以使用 CC3220MODASF Lauchpad 进行调试。

我已将 launchpad 的 JTAG 引脚(TMS、tck、RDI、TDO 和 GND)连接到定制板并使用 CCS 进行调试、但失败了。

萨达姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨达姆,

    您是否能够通过 Uniflash 软件进行连接? 在您能够通过 JTAG 进行调试之前、您需要上传映像并将器件切换至开发模式。 这可以通过 Uniflash 软件和 UART (连接 RX、TX、RST、GND 引脚)来完成。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请告诉我如何进入 DEV 模式或提供链接。

    萨达姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨达姆,

    下面 介绍了如何使用 Uniflash 映像创建器。 在 产品线指南 中介绍了如何将 LaunchPad 连接到您的模块(在第5.4章中介绍了如何连接 QFN。 这与 MOD 类似、只有引脚编号不同-请参阅 MOD 的数据表、其中介绍了 MOD 封装引脚如何连接到模块内部 QFN)。

    如果您无法通过上面的指南连接 Uniflash、则可能是您的硬件设计不正确或存在制造问题(例如、由于焊接技术错误导致模块下出现短路)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    感谢您现在帮助定制板正常工作。

    您能不能建议使用任何其他(廉价)方法来调试目标板、而不是使用 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 Launchpad 进行调试是最便宜、问题最少的方法。 另一种选择是购买独立 XDS110调试器- TMDSEMU110-U

    1月