This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200-LAUNCHXL:CC3200

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965767/cc3200-launchxl-cc3200

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3200

您好!

我正在处理文件操作项目、以便从 CC3200开发板上的 SFlash 读取/wrirte。 我已经使用 CCS UniFlash 将文件(test.txt)加载到 SFlash 中。 我能够使用文件操作项目读取文件(test.txt)、

但是、当我将文件操作函数集成到 wlan_station 项目中时、我无法使用函数打开文件

lRetVal = sl_FsOpen ((unsigned char *) user_file_name、FS_MODE_open_read、&ulToken、&lFileHandle);  

它返回(即 IRetVal)值-100。

我们非常感谢您的任何帮助。  

此致、

Shafi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafi、

    在调用包括文件系统 API 在内的任何 sl_ API 之前,请确保已通过 API sl_Start()启动 NWP。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    它已经解决了这个问题、实际上我在使用文件系统 API 之前调用 sl_stop。

    非常感谢。

    此致、

    Shafi