This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100BOOST:CC3100指南或信息

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965099/ccs-cc3100boost-cc3100-guide-or-info

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3135CC3120

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好 我有 MSP432 MCU 和 CC3100。 CC3100具有适用于 MSP430系列的 SDK 库、该库与我的微控制器不兼容。 那么、我是否有任何文档可以阅读以了解如何配置芯片? 因为 DS 和用户指南不会显示有关该内容的任何信息、只需指出 SDK 库。 我努力了解这个图书馆,但它比我研究过的其他图书馆更难理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关主机移植的单个文档。

    有关  主机驱动程序架构的信息,请参阅 www.ti.com/.../swru368用户指南的附录 A。

    您还可以检查以下页面以了解有关主机接口的信息: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_Host_Interface

    但最好的来源是 SDK 中的示例。

    下一代 Simplelink WiFi 器件(CC3120/CC3135)在 NWP 编程人员指南中提供了有关移植的更多详细信息。

    BR、

    Kobi