This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:传感器控制器中断。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965630/cc1352r-sensor-controller-interrupt

器件型号:CC1352R

您好!

我使用 CC1352R。

该项目包含主应用程序和传感器控制器应用程序。

异步 SC 向主应用程序发送信息(变量类型 int)。

您自己周期中的主应用程序采用该变量进行复制并将其设为0;

问题是:

主应用程序是否可以禁用传感器控制器的中断、然后再启用中断。

例如:

禁用 INT_SC;

VAR = 0;

启用 INT_SC;

此致、

Ilian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilian、您好!

    您可以像任何其他中断一样打开 AUX 事件中断。 我想说的是、使用"Hwip_disable()/restore ()"是您可以在系统 CPU 端创建的最简单的"关键部分"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    我很高兴再次听到你的声音:)

    感谢您的回答!

    此致、

    Ilian