This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:使用电池运行时、应用程序无法启动

Guru**** 2587935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/963163/cc3220sf-launchxl-application-not-starting-when-running-on-battery

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

你(们)好

我创建了一个应用程序、并在开发模式下将其加载到 CC3220SF-LAUNCHXL Launchpad 上、其中包含正确的 Service Pack、并根据 ImageCreator 用户指南(swru469h)使用 ImageCreator。

如果我通过 launchpad 上的 USB 连接为其供电、它将正确启动、一切正常。

但是,如果我按照《CC3220 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredLaunchPadTm开发套件硬件用户指南》(swru463c)的第2.6.2节将其配置为电池供电,则 LED 指示板已通电,但应用程序无法运行。

有人能告诉我我我所遗漏的内容吗?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能详细说明一下您要连接到电路板的信号吗? 如何验证设备是否无法正常工作? 您是否将3V3应用于 VBAT?

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    感谢您的回答。

    该应用正在通过安装在 LaunchPad 上的 CC3200 AUDBOOST BoosterPack 跨网络传输音频。 我通过查看 WiFi 接入点的客户端列表来检查它是否正在运行、以查看 Launchpad 是否已连接到它、并检查音频是否正在流式传输。

    我尝试将两节 AA 电池连接到 LaunchPad 上的 J22、并根据 CC3220SF-LAUNCHXL 用户指南(第2.6.2节/第21页)中的图17设置跳线:

    J19 VBAT 连接到 J17 BRD

    安装了 J9 RST_PU

    我还安装了以下跳线  

    安装了 J6 (UART RX 和 UART TX)、用于将 UART 线从 CC3220路由到 Tiva MCU 上的 UART (如出厂时所示)

    J6 RST 已安装

    以下跳线未安装

    未安装 J21、J20、J19、J17

    我已尝试安装以下跳线、但未安装:

    J3和 J18

    我已经尝试过四种不同的 LaunchPad 板和多种不同的电池-镍氢电池已充满电、全新的不可充电碱性电池。  

    我通常在 VBAT 和 GND 之间测量2.74V 电压

    我在 BoosterPack 电源线上测量了2.44V 电压(即低于 AUDBOOST 的规定2.6V 最小值)、因此已更改为工作台电源设置为3.3V、但这并没有改变行为。

    在进一步的测试中、似乎不会将行为与 USB 连接是否存在联系在一起-它似乎比这更随机、至少75%的时间未能启动。

    我发现在电路板启动失败后按下复位按钮 SW1似乎在电路板复位时有效、以便电路板成功启动。

    假设我的所有跳线设置都正确、我想知道我是否会因为开启时电源电压上升得太慢而出现某种程度的欠压?

    非常感谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、
    您能否在未连接音频 BoosterPack 的情况下尝试运行基本示例并验证 LP 是否正常工作?  

    BR、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:

    我已卸下 Booster Pack。 我已经按照 SWRU473A 中的"基本用户"指令将 OOBE 示例从 SDK 加载到电路板上

    我从工作台电源向连接器 J22提供3、3VDC、并将跳线设置如下:

      

    我正在监控红色 LED D10的状态、以确定程序是否正在运行

    连接 USB 并连接电源时、D8和 D9将亮起。 D10最初快速闪烁、然后缓慢闪烁、指示配置模式

    当未连接 USB 且电源已连接时、D8和 D9将亮起。 在大多数情况下、D10完全不会亮起、这向我表示程序未运行。 D10有时(大约每10次上电1次)会快速闪烁、然后缓慢地指示程序正在运行。

    在电路板通电且 USB 未连接且 D10未闪烁的情况下、如果我连接 USB、同时仍通电、D10将通过预期的快速闪存/慢速闪存序列运行。

    我已经试验了安装和拆除 J5、J6、J18 -看起来没有什么不同。

    此致

    Chris   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince

    我可能错过了一件事-我在 J13上的 SOP1上安装了一根跳线(功能模式和闪存编程)。 这是该跳线的默认设置

    移除此跳线、使 SOP0、SOP1和 SOP2全部下拉(功能模式和4线 JTAG)似乎可以解决问题(我仍在测试)

    《用户指南》中没有说明必须拆除此跳线才能进行电池操作、但显示电池电源配置的图像(《用户指南》中的图17)显示未安装此跳线?

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果您在 SOP 模式0-1-0下执行代码时遇到问题、则问题可能是由 RX 线保持在低电平引起的。 启动期间处于低电平的 RX 线路将导致进入 UART 加载程序模式。

    如果要使用 SOP 模式0-1-0、应移除 RX 跳线并将弱上拉连接到 RX 线。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是的、这解决了我的问题、谢谢。

    此致

    Chris