This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法导入 CC3220SF 的订阅发布示例

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/964069/cc3220sf-launchxl-unable-to-import-subscribe-publish-example-for-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、

我们正在尝试为 CC3220SF 从 IBM 切换到 AWS 服务。 因此、我下载了适用于 AWS (CC3220SF)的 SDK。 但是、当我们尝试导入时、我在导入时遇到此错误。

是否有人能看到这种情况发生的原因。

 SHADOK_SAMPLE_CC3220SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS
未找到 project-spec 导入文件:C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07\kernel\freertos\builds\cc32xx\release\ccs\freertos_builds_cc32xx_release_ccs.projectspec!


我在将 FreeRTOS buid 导入项目时检查了它。

C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_4_20_00_07\kernel\freertos\builds\CC3220SF_LAUNCHXL_release\ccs

在 FreeRTOS 项目打开和关闭时进行了尝试

请检查此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    该示例还尝试导入相关 RTOS 内核工程、该工程在最近的 SDK 版本中略有更改。 请使用已通过4.10版 Azure 插件测试的 CC32xx SDK 4.10。 您始终可以在发行说明中找到已验证的软件版本。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    如果我安装 CC32xx SDK 4.10、它是否还能与 AWS 插件配合使用?

    请给我启迪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    是的、CC32xx SDK 4.10已使用 AWS 插件4.10进行验证和测试。

    此致、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我将要提出一个关于话题的问题。 我们能否使用基于密钥和令牌的方式进行 AWS 连接、例如在 IBM 中、我们会生成令牌和密钥以使设备连接成功。 那么、我们可以这么做吗?

    我们将如何将器件 CC3220SF 注册到 AWS IOT、以及如何更新宏的 AWS _IOT _MQTT_host、AWS _IOT _MQTT_CLIENT_ID、AWS _IOT _my_Sime_name。 您能不能详细介绍一下这一点。

    Edit[1]:我们真的需要证书吗? 我们是否可以跳过证书以使用不安全的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    AWS 不允许您在没有证书的情况下连接到其云服务。 他们有自己的安全要求、您可以在他们的文档中找到这些要求。 我们的 AWS 插件示例遵循这些要求。

    您可以在 AWS 插件文档(docs 文件夹)的快速入门指南中找到所有配置步骤、包括这些定义。

    此致、

    Sarah