This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:从 CC3220S 切换到 CC3220SF

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/965269/launchcc3220modasf-switching-from-cc3220s-to-cc3220sf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3220SF

您好!

我们正在其中一款产品中使用 CC3220S、已达到代码大小限制、即240KB (受 RAM 大小限制)。  

我们希望在产品中添加一些附加功能、并正在探索使用 CC3220SF 而不是 CC3220的选项。

-请帮助我们了解此版本(CC3220SF)具有的1MB XIP 闪存的含义、如果 需要进行任何代码或 IDE 级别更改才能从 CC3220S 切换到 CC3220SF。

-我们还想知道我们可以使用此版本处理的代码大小增加了。

此外、项目中当前包含的 OTA 库是否需要进行任何修改

此致

Ravija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切都应该适用于 SF、因为它适用于 S 器件。 唯一的更改是存储器映射(链接器 cmd 文件)。

    文件系统仍需要使用外部闪存(因此 OTA 和编程看起来相同)。

    区别在于、目前代码和数据的内部 RAM 均为256KB、使用 SF 器 件时、代码将从内部 XIP 闪存运行(因此代码将有1MB)、整个256KB 将用作数据 RAM。

    BR、

    Kobi