This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:CC3130内部 RTC 是否通过复位持续? 如果没有、是否有任何 WiFi 模块具有内部 RTC、但通过复位保持不变?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3130, CC3100, CC3135, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/964365/cc3130-does-the-cc3130-internal-rtc-persist-through-reset-if-not-are-there-any-wifi-modules-which-have-an-internal-rtc-that-persists-through-reset

器件型号:CC3130
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3135CC3120

我的一位客户希望拥有一个具有真正 RTC 功能的一体式智能 WiFi 芯片、即使通过断电或复位也能正常工作。 我的理解是、对于 CC3100、RTC 在休眠期间(即其最低功耗状态)持续存在、但在复位期间不会持续存在。 CC3130、CC3135或任何其他 WiFi 模块是否具有内部 RTC、该 RTC 在断电或复位后仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为有一些误解、因为客户的请求在技术上是不可能的、也是不合理的。 如果没有某种能源、您就无法拥有功能 RTC (我们不会对具有集成旧 DS1287的 RTC 进行计数)-断电时。 我认为您的客户需要具有备用电池(例如纽扣电池)输入的 WiFi 模块/SoC 来进行 RTC 备份。 我不知道 TI 或任何其他制造商在市场上提供的任何可满足此要求的解决方案。 在单个 PCB 上可能存在某种组合或 RTC + WiFi SoC、但不存在具有此功能的 WiFi 射频。

    将单独的 RTC 与纽扣电池或超级汽车备用结合使用始终是一种更好的方法、可节省许多麻烦。 在此曲折中、CC3130、CC3135、CC3120的工作原理与 CC3100完全相同。

    1月