This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3120BOOST:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN 示例所需的硬件板

Guru**** 2381280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/961026/ccs-cc3120boost-required-hw-board-of-simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-example

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP432E401YSIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGINCC31XXEMUBOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将使用 基于 MSP-EXP432E401Y 和 CC3120BOOST 板的 SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN MQTT_CLIENT 示例、下面有两个问题。

问题1: 是否为应用推荐了任何相关文档或指南?

问题2:我们是否必须为应用添加 CC31XXEMUBOOST 板、或者是否是可选的、任何不同的?

非常感谢、

Elvis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    错误始终显示为"sl_start failed (-1)"、是否有任何反馈?

    非常感谢、

    Elvis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    Q1:示例目录应包含自述文件。 如果您想了解有关示例及其使用方法的更多信息 、请点击此处查看 MQTT 的简单链接学院指南。  

    Q2:EMUBOOST 对于更新闪存和服务包以及运行射频测试非常有用。 您不需要它来运行应用程序。

    Jesu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesu、

    谢谢你。

    以及 MQTT_CLIENT  示例(TI-RTOS&CCS)的 sl_Start 函数中解决错误消息"slHostStackThread:sl_Start Failed (-1)"的任何建议。

    Elvis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvis:

    您是否对该示例进行了任何修改? 这对我来说是开箱即用的。 确保您也遵循我们的快速入门指南、以确保正确设置所有内容。  

    Jesu