This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:各种问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/963501/cc3235sf-various-questions

器件型号:CC3235SF

团队、  

您能帮助回答这些问题吗?或者指导我找到答案吗?

  1. 在5GHz 频段中,芯片组是否会在 U-NII-3中运行:5.725GHz 至5.850GHz? UNI -1或 UNI-2操作是否有其他限制?
  2. 在40MHz 和80MHz 通道上运行、在5GHz 上运行 OFDM 是否有任何限制?
  3. RSSI 触发器阈值是什么、客户端维持当前连接所需的最小信号电平? 在它开始漫游到另一个 AP 之前?
  4. 漫游事件期间新接入点的选择标准是什么?
  5. 802.11k、802.11v 和802.11r 的互操作性是否可用?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    在数据表中、CC3235支持 U-NII-1、U-NII-2A、U-NII-2C 和 U-NII-3 20MHz 带宽调制。

    主要限制是只有20MHz 工作。

    我仍在研究您的其他问题、感谢您的耐心。

    此致、

    Michael