This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:是否可以降低 CPU 速度?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/963679/launchxl-cc3235sf-is-that-possible-to-slow-down-cpu-speed

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

你(们)好

作为标题、我想优化功耗... 我知道有一些电源模式、例如 LPDS、HIB...等等。

是否有任何方法可以节省 M4 MCU 功耗、例如在工作模式期间降低 CPU 时钟的速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 器件上没有用于更改应用处理器时钟速度的官方支持。 如果需要省电、则应使用省电模式。

    1月