This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:有关进入引导加载程序的查询。

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/962286/cc3235modasf-inquiry-about-entering-the-bootloader

器件型号:CC3235MODASF

你(们)好

https://www.ti.com/lit/an/swpa231/swpa231.pdf?ts=1607331975126&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC3235MODSF%253FkeyMatch%253DCC3235MODSF%2526tisearch%253DSearch-EN-everything%2526usecase%253DGPN

 查看上述文档、必须上拉 SOP1才能进入引导加载程序、

我了解到模块必须识别中断信号才能进入引导加载程序模式。

这是正确的吗?

您能否提供中断信号传输和 与引导加载程序通信的示例?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    引导加载程序是内部的、无法修改、因此我们没有有关该内容的可用信息。 如果您设置了正确的 SOP 值、将正确引导。  

    您查找此信息的原因是什么?

    谢谢、

    Vince  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    他希望通过外部 MCU 与引导加载程序通信。

    他想知道您所说的正确 SOP 值的详细说明。

    换句话说、他对引导加载程序的确切引导顺序很好奇。

    请帮帮我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下文档中的表16-14 - https://www.ti.com/lit/ug/swru465/swru465.pdf

    BR、

    Vince