This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3235MOD:包含 USB HID 的最佳方法

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, MSP430F5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/962736/launchcc3235mod-best-approach-to-include-usb-hid

器件型号:LAUNCHCC3235MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135MODMSP430F5505

您好!

我想知道在采用 CC3235的设计中添加 USB HID 功能的最佳方法是什么。

是否最好添加一个额外的芯片? 或者使用包含 USB 端口和 Wifi 模块的 Tiva 芯片来打破基本设计?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为合理的选择可以是:

    • MSP432E4 + CC3135MOD
    • CC3235 + MSP430 (MSP430F5505)

    但正确的选择取决于您的确切需求。 您是否需要 USB 主机或设备?

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主机、它将用作键盘。  

    关于第二种解决方案、由于我们需要两条 UART 线、我们需要使用 SPI 或 I2C 与 MSP430进行通信。 您是否知道是否可以使用 I2C 或 SPI 通过 CC3235在 MSP430中升级 FW?

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要 USB 主机功能(这意味着能够将 USB 键盘连接到您的硬件)、则不能使用 MSP430。 MSP430仅支持 USB 器件。

    我对 MSP430的 I2C 或 SPI 僵尸网络没有任何经验。 因此、我无法帮助完成此任务。 但根据 本文档 、这应该是可能的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、它将用作设备。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中、选择 MSP430F55是最佳选择。 我之前在 MSP430上使用过 USB、USB 堆栈非常好且易于使用。

    1月