This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:CC3235MOD 布局问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/962609/cc3235modasf-cc3235mod-layout-question

器件型号:CC3235MODASF
主题中讨论的其他器件:CC3200MOD

您好!

我当前的项目是使用 CC3200MOD、我想升级到 CC3235MODASF

我想共同布置这2个模块。 这2个模块是否引脚对引脚兼容?

这是原理图。 对我来说还可以。 我还应该注意到什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱知

    尽管模块大小相同、但迁移过程中必须更改几个方面:

    1. 建议在 VBAT 上使用额外的0.1uF 电容器
    2. 引脚39为 NC
    3. 引脚36为 NC、可选择上拉至 VBAT
    4. 引脚25、26和29必须为 GNDd
    5. 不需要 SOP 下拉电阻器。 上拉需要一个10k 电阻器。

    引脚31上需要进行铜切口、以实现最佳射频性能。 这适用于 MOD 和 MODA 模块。 请参阅 LAUNCHCC3235MOD 用户指南中的第3.3节。  

    BR、