This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:能否将 CC3135MOD 设置为仅使用我想要的频带(5.2ghz 或2.4GHz)?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/962600/cc3135mod-can-i-set-the-cc3135mod-to-just-use-the-frequency-band-i-want-5-2ghz-or-2-4ghz

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件:CC3135

我希望只能连接到所需频段上的 SSID。  

我在一个工业环境中报告了这种情况、可以在家里重复。

例如,目前我有一个双频电缆调制解调器(2.4GHz 和5.2ghz),其 SSID 名称相同,并且对两个频率 bamnds 使用相同的密码。

如果我只是尝试连接到 SSID、它似乎总是选择2.4GHz 频带。

但是、如果我在调制解调器上禁用2.4GHz SSID、CC3135 将连接到5.2ghz。

我知道您可以使用  SL_WlanSet (SL_WLAN_General_Param_opt_enable_5G)禁用 CC3135 5.2ghz 功能。 等等  

如果还提供2.4GHz SSID,如何使 CC3135仅连接到5.2ghz SSID?

谢谢 Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用设置扫描通道掩码。

    您可以使用  SL_WlanSet (SL_WLAN_CFG_General_Param_ID、...)启用/取消特定通道(例如禁用所有2.4通道) 使用选项  SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params 和  SL_WLAN_General_Param_opt_scan_Params_5G

    请参阅程序员指南(https://www.ti.com/lit/pdf/swru455)和\docs\wi_host_driver_API (或 simplelink/wlan.h)中的详细信息。

    BR、

    Kobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望使用密码连接到已知的 SSID。 不执行 扫描、然后连接。

    或者、这是您在频段之间进行选择的唯一方法、例如设置扫描参数、然后尝试连接  

    谢谢

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi

    好的、我将进一步了解这一点。

    您是否知道扫描 命令的 UART 事务及其使用方式的更好文档、例如结果、因为我接管的软件与 TI 代码的距离关系非常非常远。

    谢谢  

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NWP 程序员指南(如上所链接)是最佳资源。

    请直接使用 simplelink 驱动程序而不是 UART (作为主机接口)。

    BR、

    Kobi