This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:2.4GHz MRC 功能

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/961409/wl1807mod-2-4ghz-mrc-function

器件型号:WL1807MOD

各位专家、您好!

我们的客户希望在 WL1807MOD 上使用 MRC 功能。

下面是他们提出的2个问题。

1.使用2.4GHz MRC 功能是否有任何限制?
此问题来自     接入点模式不支持5GHz 天线分集功能的限制。

2. AP 模式下的2.4GHz MRC 对单天线 STA 是否有效?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WiLink 支持2.4 GHz 20 MHz 通道上的 MRC。

    在 MCP 驱动程序中、MRC 还在 AP 角色中进行了验证。


    谢谢

    Saurabh