This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:迁移到更新的 CC32xx 器件对软件的影响

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220R, CC3200, SYSCONFIG, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/960844/cc3200-sw-impact-of-migrating-to-newer-cc32xx-devices

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3220RSysConfigUNIFLASH

大家好、

从软件角度来看、从 CC3200R 迁移到 CC32xx 系列中的其他器件需要什么、例如 CC3220R 和 S/SF、CC3230、CC3235?

我们能否分享指南或材料来帮助客户完成这一过渡?

此致、
卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    请参阅 迁移指南

    从 CC3200迁移到 CC32xx (CC3220、CC323x)的相关信息:

    • 将 OS 抽象层 OSI.H 更改为 POSIX
    • 将硬件层 driverlib 更改为 TI-Drivers/SysConfig
    • 将 SDK 从 CC3200更改为 CC32xx、并在 sl_ API 调用中更改主机驱动程序和小幅更改
    • 还有与开发环境相关的更改(CCS 的新版本、Uniflash 的新版本)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jan

    Lucas、还有一章关于主机驱动程序编程人员指南的移植章节。

    Jesu