This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235S:正在连接到接入点-断开错误208

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915695/cc3235s-connecting-to-access-point---disconnect-error-208

器件型号:CC3235S

我们有一个 CC3235器件连接到 Raspberry Pi 3B+接入点。 在成功连接之前、器件与接入点断开连接、并出现错误208。

 

该错误是什么?我们如何解决它? 我们希望器件在第一次尝试时成功连接。

尝试初始连接到 Raspberry Pi 接入点会导致失败。

日志:

[Connect - 3794030488] Device disconnected from the AP on an error:208

[Connect - 3794030488] Device disconnected from the AP on an error:208

[连接- 3794030488][WLAN 事件] STA 连接到 AP:WTM-TEST-AP1、BSSID:B8:27:EB:60:60:e8

[连接- 3794030488][NetApp 事件] IP 已获取:IP=192.168.1.20,Gateway=192.168.1.10

[CONNECT - 3794030489]无法连接到 AP

[CONNECT - 3794030489]连接到第一个 AP 时出错

[连接- 3794030489]网络 IF 连接 AP

[Connect - 3794030489] Setting Security Params (连接- 3794030489]设置安全参数)

[CONNECT - 3794030489]尝试断开连接

[连接- 3794030489]根据应用程序的请求、设备从 AP 断开

[连接- 3794030489]已从 AP 断开连接

[连接- 3794030489]空 SSID、无法连接

[CONNECT - 3794030489]连接到第二个 AP 时出错

[CONNECT - 3794030489]最后一个事件:1队列转台:8深度:0

[Connect - 3794030489] Connect to AP 消息

[连接- 3794030489]尝试连接到 WiFi

[连接- 3794030489]开关模式

[连接- 3794030489]重新启动 NWP

[连接- 3794030491]网络 IF 连接 AP

[连接- 3794030491]设置安全参数

[CONNECT - 3794030491]尝试断开连接

[连接- 3794030491]正在连接

[连接- 3794030491] WPA2/无连接

[CONNECT - 3794030491] SL_WlanConnect、ret:0 SSID:WTM- TEST-AP1 len:12 key:UtasUtas len:8 type:2

[连接- 3794030491][WLAN 事件] STA 连接到 AP:WTM-TEST-AP1、BSSID:B8:27:EB:60:60:e8

[CONNECT - 3794030492][NetApp 事件]已获取 IP:IP=192.168.1.20,Gateway=192.168.1.10

[连接- 3794030493]器件已连接到 WTM-TEST-AP1

 

Richmond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richmond、

    我们广泛测试了我们的器件、并且希望我们的器件在互操作性方面非常稳健。 您不应在正常情况下看到此错误。

    Raspberry Pi 不是标准 AP、您能否尝试连接到另一个接入点来确认问题仅发生在 Raspberry Pi 上?

    您是否能够收集我们可以查看错误的连接尝试的监听器捕获?

    谢谢、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们尝试了不同的路由器、但未发现问题。 到目前为止、我们仅在 Raspberry Pi AP 上见证了这一过程。 我能够收集下面提供的数据包和日志信息。
    www.dropbox.com/.../error208_log.txt
    www.dropbox.com/.../error208_packets.pcapng

    Richmond