This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135MOD:预加载的软件

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135MOD, BOOSTXL-CC3135, CC3100, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST, CC3135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915655/cc3135mod-pre-loaded-software

器件型号:CC3135MOD
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-CC3135CC3100UNIFLASHCC31XXEMUBOOSTCC3135

您好!  

CC3135MOD 是否预加载了任何固件?  

BR、  

DTeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DTeo、

    CC3135MOD 随附一个工厂服务包。 建议您通过 SDK 在器件上刷写最新的服务包。

    BR、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我是否应该像 BOOSTXL-CC3135一样、通过为 CC3135MOD 加电来看到 SSID 为"simplelink"的接入点? 我会假设出厂服务包提供 SWRU455J (编程人员指南)中所示的默认设置、但它是否提供?

    如果应该有一个可见的接入点、那么我就会遇到问题、因为没有显示任何内容。 释放复位后、我确实看到一条 UART 消息从模块发送到主 MCU、并且中断引脚变为高电平(除外)。 UART 消息遵循 TI wiki 中 CC3100 UART 主机接口中显示的协议。 这个部分看起来不错。

    但我看不到接入点。 此外、我无法使用 FTDI TTL-232R-3V3 USB-UART 电缆通过 Uniflash 连接到模块、以下载模块的任何新内容。 实际上、即使与 BOOSTXL-CC3135和 CC31XXEMUBOOST 组合连接也无法连接。 Uniflash 不会向 UART 发送任何数据。 我可以使用其他工具将数据发送到 UART、我已经使用逻辑分析仪进行了验证。 我已经尝试过 Linux 和 Windows 版本以及6.xxx 和5.xxx、但结果是相同的。 也尝试使用而不使用 RTS/CTS。 Uniflash 出现错误:操作失败:未处理异常:错误:SLImageCreator.exe:自动检测失败。

    是否有继续操作的提示?

    作为一项建议、一个关于如何开始使用该模块并验证它是否正常工作的一般分步式教程将是非常好的选择。 该文档分布在许多地方、不清楚它是仅适用于模块还是仅适用于 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环状、

    不、您不应看到接入点。

    当您将 BOOSTXL-CC3135和 CC31XXEMUBOOST 连接到 PC 并打开设备管理器时、您是否会看到端口(COM 和 LPT)下列出的4个"CC3100BP 端口"

    您是否已经为 CC3135MOD 构建了定制板并将其用于测试?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速回复。

    是的、我已经使用我们的定制板进行了测试。

    BOOSTXL-CC3135和 CC31XXEMUBOOST 组合显示了具有黄色三角形的其他器件下的 CC3100BP 端口。

    但是、我在定制板上使用的 FTDI USB-UART 线缆确实在 COM 下正确显示、并且我可以通过 Teraterm 发送和接收数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    环状、

    您描述的黄色三角形通常在缺少驱动程序时出现。 我个人从未在 CC31XXEMUBOOST 中看到过这种情况。 您是否尝试更新驱动程序? 您是否尝试将其连接到另一台 PC?

    有关使用 FTDI 线缆连接到 Uniflash 的信息、请参阅以下相关主题 :e2e.ti.com/.../2345266

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有所帮助。 按照链接上的说明、我可以使用 FTDI TTL-232R-3V3电缆通过 Simplelink 连接到 CC3135模块、并对新映像进行编程。 编程后会显示接入点。