This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:是否可以将 CC3200上的 AWS FreeRTOS 用作 CC3220SF?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/916779/cc3200-is-is-possible-to-use-aws-freertos-on-cc3200-as-cc3220sf

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、团队、

我的客户端请求将 CC3220sf AWS FreeRTOS 移植到支持的 CC3200。 我已经了解了 AWS FreeRTOS 的 GitHub 链接(github.com/.../amazon-freertos)、TI 支持的硬件是 CC3220SF。 我们已经使用 AWS FreeRTOS 测试了 CC3220SF、效果很好。

是否可以在 CC3200上运行 AWS FreeRTOS?

如果是、您能指导我从哪里开始?

谢谢你。

陶菲克。