This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:CC3100 CAN#39;t 获取大网络中的 DHCP IP 地址

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3135, CC3120, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/915689/cc3100mod-cc3100-can-t-get-dhcp-ip-address-in-big-network

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100CC3135CC3120CC3200

您好!

使用 CC3100MOD 的系统:

NWP 版本:2.12.2.8 MAC 版本:1.5.0.10 PHY 版本:1.0.3.37

simplelink 驱动程序:1.0.1.14

我们遇到的问题与中描述的问题相同: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/533591?CC3100-can-t-get-DHCP-IP-address

在小型网络中、成功连接到 AP 并获取 IP 地址。

在大型网络中、我们有多个 AP (Cisco 系统)、其 SSID 和密码与网桥相同、DHCP 服务器为1.1.1.1

在这种情况下、CC3100成功连接到 AP、但无法获取 IP 地址、也无法在 AP 之间漫游。  

此致、

Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    当您说 CC3100不在 AP 之间漫游时、您是意味着它不会根据 RSSI 自动在网络之间切换、还是意味着它不会在设备断开连接后重新连接到 AP?

    对于 DHCP 问题、您能否在连接到 AP 和 DHCP 失败期间从器件收集 NWP 日志? 这将允许我在 DHCP 过程中检查设备的状态。 有关如何执行此操作的说明、请访问 :https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Capture_NWP_Logs

    请注意、这些指令参考引脚62进行捕获-这是 CC3100封装引脚62、CC3100模块封装引脚62连接到模块引脚52 (TEST_62)。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据 AP 之间的漫游情况:虽然扫描表示 AP 更接近具有更高 RSSI 的芯片、但芯片并不总是连接到具有更高 RSSI 的 AP 并保持连接到具有更低 RSSI 的 AP。 在我的示例中、具有更高 RSSI 的 AP:-61~-63dBm、具有更低 RSSI 的 AP:-65 ~-69dBm。

    此致、

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我尝试 通过 test_62引脚读取日志,但它输出不可读的数据: "

    我尝试了从9600到921600 bps 的所有波特率。

    此致、

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据链接: https://processors.wiki.ti.com/index.php/CC3100_%26_CC3200_Capture_NWP_Logs

    波特率应为:921600bps、日志必须记录 I 二进制模式。

    我上传了 CC3100MOD NWP 日志。

    此致、

    Leon。

    e2e.ti.com/.../CC3100_5F00_MOD_5F00_LOG_5F00_hex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请将日志捕获为二进制文本而不是十六进制字符。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    附加了新日志文件。

    此致、

    Leon.e2e.ti.com/.../CC3100_5F00_MOD_5F00_LOG.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    NWP 日志的格式现在似乎是正确的。 请等待 TI 方面的回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您提供日志。 我已经能够对它们进行解码并在我的末尾对它们进行分析

    从我看到的情况来看、DHCP 未完成的原因是 CC3100未收到对其广播的 DHCP 发现消息的响应。 这是由于 CC3100未发送/接收 DHCP 握手消息、还是由于网络中的某些 DHCP 配置问题导致的、都不清楚。 监听器日志可用于查看网络中的 DHCP 服务器是否响应 CC3100。

    作为完整性检查、其他非 CC3100器件是否能够连接到 AP 并通过 DHCP 获取 IP 地址? DHCP 发现广播可能未提供给 DHCP 服务器。

    此外、是否可以使用连接到同一网络的较新 CC3xxx 器件进行测试? 如果 CC3120或 CC3135出现同样的问题、将会很有意思。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。

    根据您的问题:

    "作为完整性检查、其他非 CC3100器件是否能够连接到 AP 并通过 DHCP 获取 IP 地址? DHCP 发现广播可能未提供给 DHCP 服务器。" -所有设备,如:连接到此网络并获取地址的笔记本电脑、手机。

    我们可以使用什么类型的工具来监听 CC3100MOD 和 AP 之间的空中消息?

    此致、

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    您将需要一个支持进入混杂模式/无线监听器模式的802.11适配器、以及允许捕获原始802.11数据的软件和驱动程序。

    我个人将 Omnipeek 设置与 Cisco Wi-Fi 适配器配合使用,但还有许多其他选项。 我建议您查看 Wireshark 提供的一些背景信息: https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/WLAN

    如果看不到 CC3100和网络的 AP/其余部分之间的原始流量、则很难确定故障发生的位置。 所有日志数据都表明 CC3100未看到任何 DHCP 响应。 如果您能够收集这些空气嗅探器日志、我们将不胜感激。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们有另一个产品与此模块配合使用、因此我们不会遇到此问题。  

    在该产品中、我们使用您生产的版本、而在有问题的模块中、我们使用您发布的最新版本。

    哪个版本随 M/N CC3100MODR11MAMOB 一起发布、该版本与 NWP 版本之间的区别是什么:2.12.2.8/MAC:1.5.0.10/PHY: 1.0.3.37?

    此致、

    Limor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Limor、

    当您使用较新的固件而不是较旧的固件运行时、您会遇到 DHCP 问题、这是很奇怪的。 很遗憾、我不知道 CC3100mod 器件随附的精确固件在串行闪存上进行了预闪存、 即使我知道、考虑到 CC3100mod 版本与最新版本之间发生的变化量、提取完整的更改列表也是不可行的。

    在任何情况下、我们建议所有用户尽可能升级到最新的服务包、因此最好在最新固件中调试和修复问题、而不是使用可能存在错误和功能较少的旧固件。

    更新 NWP 服务回写时、是否修改了任何其他串行闪存文件? 在另一个较旧的产品中、您是否曾将任何文件刷写到串行闪存中、或者是否按原样使用 CC3100mod?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如前所述、我们在连接 Risco 网络时遇到问题(AP 已连接、无法获取 IP 地址)。

    我们准备了两块板:

    电路板1基于版本:2.12.2.8.31.5.0.10.1.0.37、simplelink 驱动器:1.0.0.1.14

    电路板2基于旧版本:2.6.0.5.31.1.4.1.0.1.1.3.34,simplelink 驱动程序: 1.0.1.6

    这两个相同的板运行相同的应用并连接到同一控制面板。

    实验过程:

    控制面板位于两个 Risco AP (Cisco AP AIR-AP1832I-I-K9)之间。 控制面板与每个 AP 之间的距离约为10米。

    1.连接到控制面板#1,开始运行。 成功连接到其中一个 AP、但无法获取 IP 地址。

    2.断开电路板1,连接电路板2,开始运行。 成功连接到 AP 之一、成功获取 IP 地址。

    我们多次重复该实验。 在所有情况下、board#2成功获取 IP 地址、而电路板#1无法。

    ~这些 AP 的 RSSI 水平约为:-63 μ A - 68dBm。

     2.12.2.8.31.5.0.10.1.0.3.37和之间的主要差异是什么  2.6.0.5.31.1.4.0.1.1.0.3.34。

    BTW:如果 WiFi 芯片运行较新的 FW、我们无法降级到旧版本、这会导致 WiFi 卡死! 这意味着 如果在客户的站点上发生更新版本(在我们的情况下、降级为旧版本)、则会禁用系统。

     

    此致、

    Leon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    2.12.2.8版本和2.6.0.5版本的服务接收机之间的主要区别之一是为 KRACK 漏洞添加了一系列 WPA2修复。 可能会导致连接行为发生变化、导致 DHCP 不那么稳健。

    测试这些修复是否是原因的一种方法是暂时允许 CC3200以开放模式进行连接、而无需 WPA2安全性。 如果 CC3200能够通过 DHCP 获取 IP 地址、且新服务接收机仅在开放安全的情况下提供、则表明原因与这些修复相关。 这是您可以执行的测试吗?

    此致、

    Michael