Thread 中讨论的其他器件:WL1837、 AES-128、 WL1271
您好!
我使用的是通过 SDIO 与 AM4375连接的 WL1837。
我遵循 Wl18xxMOD WiLink 数据表。 它表示介质访问控制器(MAC)-使用64、128和256位 WEP、TKIP 或 AES 密钥的基于硬件的加密解密。
但是、当我检查 iw 列表时、它只显示 AES128。
是否需要启用或添加任何配置来检查 AES256。
期待收到您的来信。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是通过 SDIO 与 AM4375连接的 WL1837。
我遵循 Wl18xxMOD WiLink 数据表。 它表示介质访问控制器(MAC)-使用64、128和256位 WEP、TKIP 或 AES 密钥的基于硬件的加密解密。
但是、当我检查 iw 列表时、它只显示 AES128。
是否需要启用或添加任何配置来检查 AES256。
期待收到您的来信。
您好!
感谢您的回复。 我还有一个与此线程不同的查询。
我正在运行 AP + Mesh 多角色。 我想在2.4GHz 40Mhz 下同时运行 AP 和网状网络。 AP 能够以2.4GHz 运行、带宽为40MHz。 我无法在2.4GHz 频带40MHz 带宽下运行网状网络。 是否不支持? 是否有任何具体原因不支持此功能?
如果我这样做、我将持续收到以下警告转储:
[1211.305971]------ [在此处剪切]-----
[1211.310765]警告:CPU:0 PID:6780 at drivers/net/wireless/ti/wl18xx/main.c:1313 wl18xx_ap_get_MIMO_Wide _RATE _MASK_0xd4/0xdc [wl18xx]
[1211.325016]链接的模块:xt_conntrack ipt_masquerade iptable_nat nf_NAT_IPv4 nf_NAT AES_ARM_BS crypto_SIMD cryptd UAS USB_storage wl18xx wlcore mac80211 bridge stp zhci_plat_hq_ipt_cr_zh_ipt_ipt_g_ipt_g_ipt_ipt_ipt_ipt_m_m_cr_mcus_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_r_m_m_ipt_ipt_r_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_ipt_r_
[1211.371959] CPU:0 PID:6780 Comm:hostapd 被污染:G W 4.19.59-g5f8c1c6121 #1
[1211.381927]硬件名称:通用 AM43 (平展设备树)
[1211.389110]回溯:
[1211.391713][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[1211.400969] r7:00000009 R6:00000000 R5:bf32ad60 R4:00000000
root@AM437X-EVM:~#[1211.408681][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
[1211.419061][ ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xe0/0xf8)
[1211.427373][ ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x48/0x50)
[1211.447734] R9:dbadacd8 R8:c0e03048 r7:00001eff R6:bf31d150 R5:00000521 R4:bf32ad60
[1211.466732][ ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl18xx_ap_get_MIMO_Wide _RATE _MASK+0xd4/0xdc [wl18xx])
[1211.47899] R6:dbadae00 R5:0000000a R4:db8d8d20
[1211.484101][ ](wl18xx_ap_get_MIMO_Wide RATE _MASK [wl18xx])、来自[ ](wl1271_init_ap_RACES+0xe8/0x190 [wlcore])
[1211.498384][ ](wl1271_init_ap_ates [wlcore])、从[ ](wl1271_op_BSS_INFO_Changed+0x744/0xed8 [wlcore])
[1211.511055] R9:dbadacd8 R8:bf304d00 r7:c0e03048 R6:0000003E R5:db8d8d20 R4:dbadacd0
[1211.520882][ ](wl1271_op_BSS_info_changed [wlcore])从[ ](ieee80211_BSS_INFO_CHANGE_NOTIFY+0xa4/0x14c [mac80211])
[1211.53491] R10:00000000 R9:db8d8440 R8:db8d8180 r7:dbada4e0 R6:0000003E R5:00000000
[1211.542810] R4:bf2e4840
[1211.547682][ ](ieee80211_BSS_INFO_CHANGE_NOTIFY [mac80211])、来自[ ](ieee80211_change_bss+0x190/0x20c [mac80211])
[1211.561373] R5:d9fd5c34 R4:dbada000
[1211.567177][ ](ieee80211_change_bss [mac80211])从[ ](nl80211_set_BSS+0x174/0x1cc [cfg80211])
[1211.581222] R9:c0e45708 R8:da466180 r7:dbada000 R6:c0e03048 R5:dbada508 R4:db8d8000
[1211.590961][ ](nl80211_set_BSS [cfg80211])从[ ](genl_rcv_msg+0x210/0x430)
[1211.601432] r7:c0e03048 r6:bf17dcc0 r5:d8d68214 r4:bf181000
[1211.608422][ ](genl_rcv_msg)、来自[ ](netlink_rcv_skb+0xc0/0x118)
[1211.617593] R10:0000004c R9:c0e03048 R8:0000004c r7:d8d68200 R6:c07939e0 R5:c0e03048
[1211.626632] R4:da466180
[1211.629223][ ](netlink_rcv_skb)、来自[ ](genl_rcv+0x2C/0x3c)
[1211.638433] R8:00000000 r7:da466180 R6:0000004c R5:da466180 R4:c0e471ac
[1211.646406][ ](genl_rcv)、来自[ ](netlink_unicast+0x18c/0x208)
[1211.655410] R5:d9e24800 R4:dc606000
[1211.659041][ ](netlink_unicast)来自[ ](netlink_sendmsg+0x1d8/0x390)
[1211.668885] R9:00000000 R8:da466180 r7:d9e24800 R6:c0e03048 R5:d9fd5f44 R4:00000008
[1211.677914][ ](netlink_sendmsg)、来自[ ](SOCK_sendmsg+0x1c/0x2C)
[1211.687043] R10:d9fd5edc R9:00000000 R8:daf58c40 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0e03048
[1211.696064] R4:d9fd5f44
[1211.698643][ ](sock_sendmsg)、来自[ ](__sys_sendmsg+0x258/0x26c)
[1211.720415][ ](__sys_sendmsg)、来自[ ](_sys_sendmsg+0x58/0x94)
[1211.740186] R10:00000128 R9:d9fd4000 R8:c0101204 r7:daf58c40 R6:00000000 R5:be9730e4
[1211.749571] R4:c0e03048
[1211.752161][ ](_sys_sendmsg)、来自[ ](sys_sendmsg+0x14/0x18)
[1211.761460] r7:00000128 R6:000ab9b0 R5:000b1758 R4:000aba28
[1211.768525][ ](sys_sendmsg)从[ ](RET_FAST_SYSCALL+0x0/0x54)
[1211.777506]异常堆栈(0xd9fd5fa8至0xd9fd5ff0)
[1211.782596] 5fa0:000aba28 000b1758 00000005 be9730e4 00000000 00000000
[1211.792390] 5fc0:000aba28 000b1758 000ab9b0 00000128 b6f0f000 00000000 66667 00000005
[1211.801872] 5fe0:0000006c be973088 b6ef6f37 b6c5cc94
[1211.808217]--[结束线迹48ac7cea44b8ec4f ]--